Gerenciamento de ativos
Este bloco de funções retorna informações de manutenção e de identificação de produto dos dispositivos.
Saídas Modbus TCP — Gerenciamento de ativos
|
Nome da saída |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Número de ciclos de energização do dispositivo |
24 |
0 |
32 |
|
Número de ciclos do contator |
26 |
0 |
32 |
|
Horas do módulo ligado |
28 |
0 |
32 |
|
Horas do contator ligado |
30 |
0 |
32 |
|
IRMS médio do ciclo de vida |
35 |
0 |
32 |
|
IRMS máximo |
32 |
0 |
16 |
|
Número de eventos do dispositivo |
33 |
0 |
16 |
|
Tensão média no ciclo de vida |
34 |
0 |
16 |
|
Número de * paradas de partida SIL |
40 |
0 |
32 |
|
Tensão média máxima |
32 |
0 |
16 |