8536IB1905RU-03

Управление ресурсами

Данный функциональный блок возвращает информацию об обслуживании и идентификации устройства.

Функциональный блок AssetManagement

Выходы Modbus TCP – Управление ресурсами

Имя выхода

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Количество циклов включения/выключения питания устройства

24

0

32

Количество циклов контактора

26

0

32

Время (модуль) вкл.

28

0

32

Время включения

30

0

32

Средний Iсреднекв. за все время

35

0

32

Максимальный Iсреднекв.

32

0

16

Количество событий устройства

33

0

16

Среднее напряжение за все время

34

0

16

Количество SIL* Остановов пускателя

40

0

32

Максимальное среднее напряжение

32

0

16

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.