Varlık Yönetimi
Bu işlev bloğu, aygıtların bakım ve ürün tanımlama bilgilerini verir.
Modbus TCP Çıkışları—Varlık Yönetimi
|
Çıkış Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
|---|---|---|---|
|
Aygıt Güç Döngülerinin Sayısı |
24 |
0 |
32 |
|
Kontaktör Döngülerinin Sayısı |
26 |
0 |
32 |
|
Zaman (modülü) Açık |
28 |
0 |
32 |
|
Zaman Anahtarı Açık |
30 |
0 |
32 |
|
Kullanım Ömrü Ortalaması IRMS |
35 |
0 |
32 |
|
Maksimum IRMS |
32 |
0 |
16 |
|
Aygıt Olaylarının Sayısı |
33 |
0 |
16 |
|
Ortalama Kullanım Ömrü Voltajı |
34 |
0 |
16 |
|
SIL* sayısı Starter Durdurmaları |
40 |
0 |
32 |
|
Maksimum Ortalama Voltaj |
32 |
0 |
16 |