Avatar do sistema
O bloco de funções SystemAvatar retorna o status do avatar do sistema.
Entradas Modbus TCP — Avatar do sistema
|
Nome da entrada |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Reinicialização de disparo (trip reset) |
8501 |
3 |
1 |
Saídas Modbus TCP — Avatar do sistema
|
Nome da entrada |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Sistema operacional |
3201 |
1 |
1 |
|
Modo forçado |
3201 |
2 |
1 |
|
Evento menor |
3201 |
3 |
1 |
|
Pré-operacional |
3201 |
4 |
1 |
|
Modo degradado |
3201 |
5 |
1 |
|
Modo de teste |
3201 |
6 |
1 |
|
Endereço IP |
64000 |
0 |
32 |