8536IB1905KO-05

시스템 Avatar

시스템 아바타 기능 블록은 시스템 아바타의 상태를 반환합니다.

SystemAvatar 기능 블록

모드버스 TCP 입력 — 시스템 아바타

입력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

트립 리셋

8501

3

1

모드버스 TCP 출력 — 시스템 아바타

입력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

시스템 운영

3201

1

1

강제 모드

3201

2

1

사소한 이벤트

3201

3

1

사전 운영

3201

4

1

성능 저하 모드

3201

5

1

테스트 모드

3201

6

1

IP 주소

64000

0

32

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.