8536IB1905TR-05

Sistem Avatarı

SystemAvatarı işlev bloğu, Sistem Avatarının durumunu verir.

SystemAvatar İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri—Sistem Avatarı

Giriş Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Açtırma Sıfırlama

8501

3

1

Modbus TCP Çıkışları—Sistem Avatarı

Giriş Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Sistem Çalışıyor

3201

1

1

Zorlama Modu

3201

2

1

Küçük Olay

3201

3

1

Çalışma Öncesi

3201

4

1

Sürümü Düşürülmüş Mod

3201

5

1

Test Modu

3201

6

1

IP Adresi

64000

0

32

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?