Системный аватар
Функциональный блок SystemAvatar возвращает статус системного аватара.
Входы Modbus TCP - Системный аватар
Имя входа |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
---|---|---|---|
Сбросить срабатывание защиты |
8501 |
3 |
1 |
Выходы Modbus TCP - Системный аватар
Имя входа |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
---|---|---|---|
Система работает |
3201 |
1 |
1 |
Принудительный режим |
3201 |
2 |
1 |
Незначительное событие |
3201 |
3 |
1 |
Перед эксплуатацией |
3201 |
4 |
1 |
Режим ограниченной функциональности |
3201 |
5 |
1 |
Тестовый режим |
3201 |
6 |
1 |
IP-адрес |
64000 |
0 |
32 |