8536IB1905KO-05

자산 관리 객체

자산 관리(0x6D, 인스턴스 101–199)

특성 ID 이름

1

공급업체 이름

2

제품 코드

3

MajorMinorRev

4

공급업체 URL

5

제품 이름

6

모델 이름

7

시리얼 번호

8

시간 (모듈) (켜짐)

9

스위치 ON 시간

10

이벤트 수 (장치 상태)

11

접촉기 주기 수

12

장치 전원 주기 수

13

SIL *을 중지한 수

14

최대 I RMS

15

평균 I RMS

16

최대 평균 전압

17

수명기간 평균 전압

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.