8536IB1905TR-05

Varlık Yönetimi Nesnesi

Varlık Yönetimi (0x6D, kopya 101–199)

Özellik Kimliği Ad

1

VendorName

2

ProductCode

3

MajorMinorRev

4

VendorURL

5

ProductName

6

ModelName

7

SerialNumber

8

Zaman (modülü) AÇIK

9

Zaman Anahtarı AÇIK

10

Olayların sayısı (Aygıt Durumu)

11

Kontaktör döngülerinin sayısı

12

Aygıt güç çevrimi sayısı

13

SIL Durdurmaları* sayısı

14

Maks I RMS

15

Ortalama I RMS

16

Maks Ortalama Voltaj

17

Ortalama Kullanım Ömrü Voltajı

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?