Objeto de gerenciamento de ativos
Gerenciamento de ativos (0x6D, instância 101–199)
| ID do atributo | Nome |
|---|---|
|
1 |
VendorName |
|
2 |
ProductCode |
|
3 |
MajorMinorRev |
|
4 |
VendorURL |
|
5 |
ProductName |
|
6 |
ModelName |
|
7 |
SerialNumber |
|
8 |
Horas do módulo LIGADO |
|
9 |
Horas do contator ligado |
|
10 |
Número de eventos (status do dispositivo) |
|
11 |
Número de ciclos do contator |
|
12 |
Número de ciclos de energização do dispositivo |
|
13 |
Número de paradas SIL* |
|
14 |
I RMS máxima |
|
15 |
I RMS média |
|
16 |
Tensão máxima/média |
|
17 |
Tensão média no ciclo de vida |