Tipos de dados
Os tipos de dados estão em conformidade com a IEC 61131-3.
Tipos de dados
|
Palavra-chave |
Descrição |
Tamanho (bits) |
Faixa de valores |
|---|---|---|---|
|
BOOL |
Booleano |
1 |
Faixa [0,1], onde [0,1] representa [Falso, Verdadeiro] ou [Desligado, Ligado] |
|
INT |
Inteiro |
16 |
Faixa [-32768, 32767] |
|
DINT |
Inteiro duplo |
32 |
Faixa [-231, 231-1] |
|
USINT |
Inteiro curto sem sinal |
8 |
Faixa [0, 255] |
|
UINT |
Inteiro sem sinal |
16 |
Faixa [0, 65535] |
|
UDINT |
Inteiro duplo sem sinal |
32 |
Faixa [0, 232-1] |
|
STRING |
Caractere de um único byte de comprimento variável (N) |
8*N |
— |
|
DT |
Data e hora do dia |
64 |
Formato: AAAAMMDDhhmmsscc, onde:
|
|
TRIPREC |
Registro de um evento de disparo |
80 |
Formato AAAMMDDhhmmssccTTTT, onde
E onde TTTT=Identificador do evento de disparo:
|
|
DT_MAC |
Endereço MAC |
48 |
Formato XXYYZZUUVVWW, onde:
|
|
MINEVENTREC |
Registro de um evento menor |
80 |
Formato AAAMMDDhhmmssccFFFF, onde:
E onde FFFF=Identificador de evento menor
|