8536IB1905KO-05

자산 관리

시스템 제품 데이터 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

장치

최소

최대

단계

설명

기본 MAC 주소

DT_MAC

48

필드버스 이더넷 포트 1의 MAC 주소.

시스템 유지보수 데이터 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

장치

최소

최대

단계

설명

시간 (모듈) (켜짐)

UDINT

32

1

0

4294967295

1

이 레지스터는 수명 주기 중 모듈의 전원이 켜져 있는 시간을 나타냅니다..

이벤트 수 (장치 이벤트)

UINT

16

1

0

65535

1

이 레지스터는 이 모듈에 장치 이벤트가 발생한 횟수를 나타냅니다. 이 값에는 NVM 손상 및 저장을 방해하는 장치 이벤트가 포함되지 않습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.