Gerenciamento de ativos
Saídas de dados do produto do sistema
Nome da E/S |
Tipo de dados |
Tamanho (bits) |
Escala |
Unidade |
Mín. |
Máx. |
Etapa |
Descrição |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereço MAC base |
DT_MAC |
48 |
— |
— |
— |
— |
— |
Endereço MAC da porta Ethernet 1 da rede de campo. |
Saídas de dados de manutenção do sistema
Nome da E/S |
Tipo de dados |
Tamanho (bits) |
Escala |
Unidade |
Mín. |
Máx. |
Etapa |
Descrição |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horas do módulo LIGADO |
UDINT |
32 |
1 |
Hora |
0 |
4.294.967.295 |
1 |
Esse registro indica o tempo em que o módulo ficou ligado durante seu ciclo de vida. |
|
Número de eventos (eventos do dispositivo) |
UINT |
16 |
1 |
— |
0 |
65.535 |
1 |
Esse registro tenta indicar o número de vezes em que esse módulo apresentou um evento de dispositivo. Esse valor não inclui evento de dispositivo que impede o salvamento ou a corrupção do NVM. |