Varlık Yönetimi
Sistem Ürün Verisi Çıkışları
|
I/O Adı |
Veri türü |
Boyut (Bit) |
Ölçek |
Birim |
Min. |
Maks. |
Adım |
Açıklama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Temel MAC Adresi |
DT_MAC |
48 |
— |
— |
— |
— |
— |
Fieldbus Ethernet portu 1'in MAC adresi. |
|
Sistem Bakım Verisi Çıkışları
|
I/O Adı |
Veri türü |
Boyut (Bit) |
Ölçek |
Birim |
Min. |
Maks. |
Adım |
Açıklama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zaman (modülü) AÇIK |
UDINT |
32 |
1 |
Saat |
0 |
4.294.967.295 |
1 |
Bu kayıt, modülün kullanım ömrü boyunca açık kaldığı süreyi gösterir. |
|
|
Olayların Sayısı (Aygıt Olayları) |
UINT |
16 |
1 |
— |
0 |
65.535 |
1 |
Bu kayıt, bu modülde kaç defa bir aygıt olayı meydana geldiğini göstermeyi amaçlar. Bu değer, kalıcı belleğe kaydedilmeyi engelleyen veya belleği bozan aygıt olaylarını kapsamaz. |
|