8536IB1905RU-03

Определение аватара

Аватары TeSys предоставляют готовые к использованию функции с помощью предварительно определенной логики и связанных физических устройств. Логика аватара выполняется в модуле удаленного подключения. Модуль удаленного подключения управляет обменом данными внутри системы, а также извне с помощью ПЛК.

Существует четыре типа аватаров TeSys:

Системный аватар

Представляет систему в целом. Системный аватар позволяет настроить конфигурацию сети и вычисляет данные уровня системы.

Аватары устройств

Представляют функции, выполняемые переключателями и модулями ввода-вывода.

Аватары нагрузок

Представляют функции, относящиеся к определенным нагрузкам, таким как реверсивный двигатель. Аватары нагрузок включают в себя соответствующие модули и рабочие характеристики для обслуживания конкретного типа нагрузки. Например, аватар «Двигатель, два направления вращения» включает в себя два модуля пускателя, принадлежности, предварительно запрограммированную логику управления и предварительную конфигурацию доступных функций защиты.

Стандартный (не SIL*) Аватары нагрузки обеспечивают следующее:

  • Локальное управление

  • Байпас (позволяет оператору использовать локальную команду, чтобы временно обойти условия срабатывания защиты и продолжить работу аватара)

  • Мониторинг переменных процесса

Аватары приложений

Представляют функции, связанные с конкретными пользовательскими приложениями, такими как насос или конвейер. Аватары приложений обеспечивают следующее:

  • Локальное управление

  • Байпас (позволяет оператору использовать локальную команду, чтобы временно обойти условия срабатывания защиты и продолжить работу аватара)

  • Передача управления в ручной режим (позволяет оператору использовать локальный ввод для переопределения настроенного режима управления и управления аватаром из локального источника команд)

    Примечание: Передача управления в ручной режим применяется только к аватару насоса.

  • Мониторинг переменных процесса

Например, аватар насоса включает в себя следующее:

  • один модуль пускателя

  • один или несколько модулей цифровых входов/выходов для локального управления и переключателей переменных процесса (ПП)

  • один или несколько модулей аналоговых входов/выходов для входов ПП

  • настраиваемая логика управления

  • предварительная конфигурация нагрузки и электрических функций

Входы ПП получают аналоговые значения от датчиков, таких как измеритель давления, расходомер или измеритель вибрации. Переключатели ПП получают дискретные сигналы от таких переключателей, как реле потока или реле давления.

Оперативное управление (команда запуска и остановки) аватара в автономном режиме настраивается максимум для двух входов ПП или переключателей ПП. Оно включает в себя настройки порога и гистерезиса для аналоговых входов, а также положительную или отрицательную логику для аналоговых и цифровых входов для аватара насоса.

Аватары, установленные в TeSys island, контролируются модулем удаленного подключения системы. Каждый аватар имеет предопределенную логику для управления своими физическими модулями, а также обеспечивает простой обмен данными с ПЛК через функциональные блоки. Аватары оснащаются предварительной настройкой доступных функций защиты.

Информация, доступная через аватар, включает в себя следующее:

  • Данные управления

  • Расширенные данные диагностики

  • Данные управления ресурсами

  • Энергетические данные

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.