8536IB1905PTBR-05

Definição de avatar

Os avatars do TeSys têm funções prontas para uso graças à lógica predefinida e aos dispositivos físicos associados. A lógica do avatar é executada na interface de rede. A interface de rede gerencia a troca de dados internamente, na TeSys island , e também externamente com o PLC.

Há quatro tipos de avatars do TeSys:

Avatar do sistema

Representa toda a ilha como um sistema. O avatar do sistema permite definir a configuração de rede e administra os dados no nível da TeSys island .

Avatares de dispositivo

Representam funções realizadas por contatores e módulos de E/S.

Avatares de carga

Representam funções relacionadas a cargas específicas, como um motor com dois sentidos de rotação direto/reverso. Os avatares de carga incluem os módulos apropriados e as características operacionais para atender ao tipo de carga. Por exemplo, um avatar Motor com dois sentidos de rotação inclui duas partidas, acessórios, lógica de controle pré-programada e uma pré-configuração das funções de proteção disponíveis.

Padrão (não SIL*) Os avatares de carga fornecem o seguinte:

  • Controle local

    NOTA: O controle local é aplicável a todos os avatares de carga (exceto avatar PIM).
  • Reinicialização de disparo local (para permitir que um operador use uma entrada local para acionar a reinicialização de disparo local na borda de subida da entrada. Quando a entrada muda de 0 para 1, a reinicialização do disparo de avatar é executada)

    NOTA: A reinicialização de disparo local é aplicável a todos os avatares de carga (exceto avatar PIM).
  • Bypass (para permitir que um operador use um comando local para fazer o bypass temporário de uma condição de disparo e continue a operação do avatar )

  • Monitoramento de variáveis de processo

Avatares de aplicação

Representam funções relacionadas a aplicações específicas de usuário, como uma bomba ou um transportador. Os avatars de carga fornecem o seguinte:

  • Controle local

  • Reinicialização de disparo local (para permitir que um operador use uma entrada local para acionar a reinicialização de disparo local na borda de subida da entrada. Quando a entrada muda de 0 para 1, a reinicialização do disparo de avatar é executada)

  • Bypass (para permitir que um operador use um comando local para fazer o bypass temporário de uma condição de disparo e continue a operação do avatar )

  • Sobreposição do modo manual (para permitir que um operador use uma entrada local para substituir o modo de controle configurado e controle o avatar usando uma origem de comando local)

  • Monitoramento de variáveis de processo

Por exemplo, um avatar Bomba inclui o seguinte:

  • Uma partida

  • Um ou mais módulos de E/S digital para controle local, disparo local e contatores de variável de processo (PV)

  • Lógica de controle configurável

  • Pré-configuração das funções elétrica e de carga

As entradas de PV recebem valores analógicos de sensores, como medidor de pressão, de fluxo ou de vibração. Os contatores de PV recebem sinais discretos de contatores, como de fluxo ou de pressão.

O controle operacional (comando Em regime e Parar) do avatar em modo autônomo é configurável para até duas entradas de PV ou dois contatores de PV. Ele inclui configurações de limite e histerese para entradas analógicas e lógica positiva ou negativa para entradas analógicas e digitais para o avatar Bomba.

Os avatars instalados no TeSys island são controlados pela interface de rede do TeSys island . Cada avatar inclui lógica predefinida para gerenciar seus módulos físicos, além de facilitar a troca de dados com os PLCs por meio dos blocos funcionais. Os Avatars incluem pré-configuração das funções de proteção disponíveis.

As informações que podem ser acessadas por meio do avatar incluem:

  • Dados de controle

  • Dados de diagnóstico avançado

  • Dados de gerenciamento de ativos

  • Dados de energia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?