8536IB1905KO-05

아바타 정의

TeSys avatars 에서 사전 정의된 로직 및 관련 물리적 장치를 통해 즉시 사용 가능한 기능을 제공합니다. APC avatar 로직은 버스 커플러에서 실행됩니다. 버스 커플러는 TeSys island 에서 내부적으로 데이터 교환을 관리하고 외부적으로 PLC에 대해서도 관리합니다.

TeSys avatars 의 네 가지 유형이 있습니다:

시스템 아바타

전체 아일랜드를 하나의 시스템으로 나타냅니다. 시스템 avatar 에서 네트워크 구성 설정을 허용하고 TeSys island 수준 데이터를 계산합니다.

장치 아바타

스위치와 I/O 모듈에서 수행하는 기능을 나타냅니다.

부하 아바타

정방향 역방향 전동기와 같은 특정 부하 관련 기능을 나타냅니다. 부하 아바타에는 부하 유형에 맞는 모듈과 작동 특성이 포함됩니다. 예를 들어, 전동기 2방향 avatar 에는 2개의 스타터 모듈, 액세서리, 사전 프로그래밍된 제어 로직 및 사용 가능한 보호 기능의 사전 구성이 포함됩니다.

표준(비 SIL*) 부하 아바타의 특징은 다음과 같습니다.

  • 로컬 제어

    주의: 로컬 제어는 모든 부하 아바타에 적용됩니다(PIM avatar 제외).
  • 로컬 트립 초기화(오퍼레이터가 로컬 입력을 사용하여 입력 상승 모서리의 로컬 트립 초기화를 트리거할 수 있게 합니다. 입력이 0에서 1로 변경되면, avatar 트립 초기화가 실행됨)

    주의: 로컬 트립 초기화는 모든 부하 아바타에 적용됩니다(PIM avatar 제외).
  • 바이패스(오퍼레이터가 로컬 명령을 사용하여 트립 조건을 일시적으로 무시하고 avatar 작동을 계속할 수 있게 허용)

  • 프로세스 변수 모니터링

애플리케이션 아바타

펌프 또는 컨베이어 등 특정 사용자 애플리케이션과 관련된 기능을 나타냅니다. 애플리케이션 avatars 의 특징은 다음과 같습니다.

  • 로컬 제어

  • 로컬 트립 초기화(오퍼레이터가 로컬 입력을 사용하여 입력 상승 모서리의 로컬 트립 초기화를 트리거할 수 있게 합니다. 입력이 0에서 1로 변경되면, avatar 트립 초기화가 실행됨)

  • 바이패스(오퍼레이터가 로컬 명령을 사용하여 트립 조건을 일시적으로 무시하고 avatar 작동을 계속할 수 있게 허용)

  • 수동 모드 재정의(오퍼레이터가 로컬 입력을 사용하여 구성된 제어 모드를 재정의하고 로컬 명령 소스에서 avatar 제어)

  • 프로세스 변수 모니터링

예를 들어, 펌프 avatar 의 특성은 다음과 같습니다.

  • 스타터 모듈 1개

  • 로컬 제어, 로컬 트립 및 프로세스 변수(PV) 스위치를 위한 하나 이상의 디지털 I/O 모듈

  • 구성 가능한 제어 로직

  • 부하 및 전기 기능의 사전 구성

PV 입력은 압력 측정기, 흐름 측정기 또는 진동 측정기와 같은 센서로부터 아날로그 값을 수신합니다. PV 스위치는 흐름 스위치 또는 압력 스위치와 같은 스위치에서 이산 신호를 수신합니다.

자동 모드에서 avatar 의 작동 제어(실행 및 중지 명령)는 최대 2개의 PV 입력 또는 PV 스위치에 대해 구성할 수 있습니다. 여기에는 임계값 및 아날로그 입력에 대한 임계값 설정, 펌프 아바타에 대한 아날로그 및 디지털 입력 모두에 대한 양수 또는 음수 로직 설정이 포함됩니다.

avatars 에 설치된 TeSys islandTeSys island 버스 커플러에 의해 관리됩니다. 각 avatar 에는 물리적 모듈을 관리하기 위한 사전 정의된 로직이 포함되었고 기능 차단을 통해 PLC와 쉽게 데이터 교환을 가능하게 합니다. Avatars에 사용 가능한 보호 기능의 사전 구성이 포함됩니다.

avatar 에서 액세스할 수 있는 정보의 특징은 다음과 같습니다.

  • 제어 데이터

  • 고급 진단 데이터

  • 자산 관리 데이터

  • 에너지 데이터

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.