8536IB1905TR-05

Avatar Tanımı

TeSys avatars , önceden tanımlanmış mantıkları ve ilişkili fiziksel aygıtları aracılığıyla kullanıma hazır işlevler sunar. avatar mantığı, haberleşme modülünde uygulanır. Haberleşme modülü, TeSys island içinde veri alışverişini dâhili olarak ve PLC ile harici olarak yönetir.

Dört tür TeSys avatars vardır:

Sistem avatarı

Bütün island'ı bir sistem olarak temsil eder. Sistem avatar , ağ konfigürasyonunun ayarlanmasını sağlar ve TeSys island seviyesinde verileri işler.

Aygıt avatarları

Anahtarlar ve I/O modülleri tarafından gerçekleştirilen işlevleri temsil eder.

Yük avatarları

İleri-geri motor gibi belirli yüklerle ilgili işlevleri temsil eder. Yük avatarları, yük türüne hizmet etmek için uygun modülleri ve çalışma özelliklerini içerir. Örneğin İki Yönlü Motor avatar , iki starter modülü, aksesuarlar, önceden programlanmış kontrol mantığı ve uygun koruma işlevlerinin ön konfigürasyonu yer alır.

Standart (SIL* olmayan) Yük avatarları aşağıdakileri sağlar:

  • Yerel kontrol

    NOT: Yerel kontrol tüm Yük avatarları için geçerlidir (PIM avatar 'ı hariç).
  • Yerel açtırma sıfırlama (bir operatörün, girişin yükselen kenarında yerel açtırma sıfırlamasını tetiklemek için yerel bir giriş kullanmasını sağlar. Giriş 0'dan 1'e değiştiğinde avatar 'ın açtırma sıfırlaması gerçekleştirilir)

    NOT: Yerel açtırma sıfırlaması, tüm Yük avatarları için geçerlidir (PIM avatar hariç).
  • Baypas (bir operatörün, bir açtırma durumunu baypaslaması ve avatar çalışmasını devam ettirmesi için yerel bir komut kullanmasına olanak tanır)

  • İşlem değişkeni izlemesi

Uygulama avatarları

Pompa ya da konveyör gibi belirli kullanıcı uygulamalarıyla ilgili işlevleri temsil eder. Uygulama avatars aşağıdakileri sağlar:

  • Yerel kontrol

  • Yerel açtırma sıfırlama (bir operatörün, girişin yükselen kenarında yerel açtırma sıfırlamasını tetiklemek için yerel bir giriş kullanmasını sağlar. Giriş 0'dan 1'e değiştiğinde avatar 'ın açtırma sıfırlaması gerçekleştirilir)

  • Baypas (bir operatörün, bir açtırma durumunu baypaslaması ve avatar çalışmasını devam ettirmesi için yerel bir komut kullanmasına olanak tanır)

  • Manuel mod geçersiz kılma (bir operatörün yapılandırılmış kontrol modunu geçersiz kılmak ve avatar 'ı yerel bir komut kaynağından kontrol etmek için yerel bir giriş kullanmasına izin verir)

  • İşlem değişkeni izlemesi

Örneğin bir Pompa avatar 'ında aşağıdakiler bulunur:

  • Bir starter modülü

  • Yerel kontrol, yerel açtırma ve işlem değişkeni (PV) anahtarları için bir veya daha fazla dijital I/O modülü

  • Yapılandırılabilir kontrol mantığı

  • Yük ve elektrik işlevlerinin ön konfigürasyonu

PV girişleri, analog değerleri basınç ölçer, akış ölçer ya da titreşim ölçer gibi sensörlerden alır. PV anahtarları, akış anahtarı veya basınç anahtarı gibi anahtarlardan ayrı sinyaller alır.

avatar 'ın otonom modda çalışma kontrolü (Çalıştırma ve Durdurma komutu) en fazla iki PV girişi veya PV anahtarı için yapılandırılabilir. Analog girişler için eşik ve histerez ayarlarını ve Pompa avatarı için hem analog hem de dijital girişlerin pozitif ya da negatif mantığını içerir.

TeSys island ’a takılı avatars , TeSys island 'ın haberleşme modülü tarafından kontrol edilir. Her avatar 'da fiziksel modüllerini yönetirken aynı zamanda işlev blokları üzerinden PLC’lerle kolay veri alışverişi sağlayan, önceden tanımlanmış bir mantık bulunur. Avatars, kullanılabilir koruma işlevlerinin ön konfigürasyonunu içerir.

avatar üzerinden ulaşılabilecek bilgiler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Kontrol verileri

  • Gelişmiş tanılama verileri

  • Varlık yönetimi verileri

  • Enerji verileri

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?