Arrancadores estándar
Los arrancadores estándar proporcionan funciones de control de carga, protección eléctrica y térmica, y gestión de activos digitales.
Las principales funciones de los arrancadores son las siguientes:
-
Control de puesta en marcha/parada de las cargas (trifásico o monofásico)
-
Medición de datos eléctricos relacionados con la carga
-
Supervisión de energía cuando se instala un módulo de interfaz de tensión en la TeSys island
-
Realización de simulaciones y pruebas funcionales
-
Registro de eventos y actualización de contadores
Podrían ser necesarios varios arrancadores para una única función de un TeSys avatar. Por ejemplo, el Avatar \{9\}Motor de dos direcciones\{10\} incluye dos arrancadores estándar.
Los arrancadores estándar se conectan:
-
Aguas arriba con un disyuntor
-
Aguas abajo con la carga (trifásico o monofásico)
Los arrancadores se comunican con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento y la recepción de comandos.
Valores nominales de los arrancadores estándar
Valores nominales de potencia |
Amperaje |
Referencia |
|
---|---|---|---|
kW |
hp |
||
4 |
5 |
0,18-9 |
TPRST009 |
11 |
15 |
0,5-25 |
TPRST025 |
18,5 |
20 |
0,76-38 |
TPRST038 |
30 |
40 |
3,25-65 |
TPRST065 |
37 |
40 |
4-80 |
TPRST080 |