Partidas convencionais
As partidas convencionais fornecem controle de carga, funções de proteção elétrica e térmica, e gerenciamento de ativos digitais.
As partidas fornecem as seguintes funções principais:
-
Controle de energia liga/desliga para cargas (trifásico ou monofásico)
-
Medição de dados elétricos relacionados à carga
-
Monitoramento de energia quando um módulo de interface de tensão está instalado na TeSys island
-
Teste e simulação funcional
-
Registro de eventos e contadores
Várias partidas podem ser necessárias para uma única função de TeSys avatar. Por exemplo, um avatar de motor com dois sentidos de rotação inclui duas partidas convencionais.
As partidas convencionais são conectadas:
-
A montante de um disjuntor
-
A jusante da carga (trifásico ou monofásico)
As partidas se comunicam com a interface de rede, enviando dados operacionais e recebendo comandos.
Classificações de partida convencional
|
Classificações de potência |
Corrente (A) |
Referência |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18 – 9 |
TPRST009 |
|
11 |
15 |
0,5 – 25 |
TPRST025 |
|
18,5 |
20 |
0,76 – 38 |
TPRST038 |
|
30 |
40 |
3,25 – 65 |
TPRST065 |
|
37 |
40 |
4 – 80 |
TPRST080 |