DOCA0270IT-01

Starter standard

Gli starter standard offrono il controllo del carico, funzioni di protezione elettrica e termica e la gestione di asset digitali.

Gli starter offrono le funzioni principali seguenti:

  • accensione/spegnimento controllo alimentazione per i carichi (trifase o monofase)

  • misurazione dei dati elettrici collegati al carico

  • Monitoraggio energia quando un modulo interfaccia di tensione è installato su TeSys island

  • prove funzionali e simulazione

  • cronologia eventi e contatori

Più starter potrebbero essere necessari per una singola funzione di TeSys avatar. Ad esempio, un avatar di un motore a due sensi di marcia comprende due starter standard.

Gli starter standard sono collegati:

  • a monte a un commutatore

  • a valle al carico (trifase o monofase)

Gli starter comunicano con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i comandi.

Valori nominali starter standard

Valori di potenza

Amperaggio

Riferimento

kW

hp

4

5

0,18–9

TPRST009

11

15

0,5–25

TPRST025

18,5

20

0,76–38

TPRST038

30

40

3,25–65

TPRST065

37

40

4–80

TPRST080

Caratteristiche starter standard

Cavo piatto (per il collegamento al modulo a sinistra)

Tag nome

Indicatori di stato LED

Bridge mobile

Collegamenti elettrici a monte

Collegamenti elettrici a valle

Codice QR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?