Sobrecarga térmica
La función de protección Sobrecarga térmica está basada en un modelo térmico que calcula la capacidad térmica utilizada del motor.
Si se encuentra habilitada, esta función lleva a cabo las siguientes tareas:
-
Indica una Alarma de sobrecarga térmica cuando la temperatura del motor supera el Nivel de alarma de sobrecalentamiento de motor.
-
Activa un Disparo por sobrecarga térmica cuando la capacidad térmica del motor supera el 100 %.
El parámetro Umbral de rearme térmico establece el porcentaje por debajo del cual la capacidad térmica del motor debe caer antes de que se permita un rearme de disparo por sobrecarga térmica.
Alarma de protección contra sobrecarga térmica y disparo por protección contra sobrecarga térmica
I1 |
Corriente de fase 1 |
I2 |
Corriente de fase 2 |
I3 |
Corriente de fase 3 |
A |
Modelo térmico del motor |
B |
Capacidad térmica del motor utilizada ≥ 100 % |
C |
Capacidad térmica del motor utilizada ≥ Nivel de alarma de sobrecarga térmica |
D |
Disparo de sobrecarga térmica |
E |
Alarma de sobrecarga térmica |