DOCA0270IT-01

Sovraccarico termico

La funzione di protezione Sovraccarico termico si basa su un modello termico che calcola la capacità termica (%) del motore utilizzata.

Se abilitata, questa funzione svolge le funzioni seguenti:

  • Segnala un allarme sovraccarico termico quando la capacità termica del motore utilizzata supera il livello di allarme sovraccarico.

  • Attiva uno sgancio sovraccarico termico quando la capacità termica utilizzata supera il 100%.

Il parametro soglia Azzeramento termico imposta la percentuale al di sotto della quale la capacità termica del motore utilizzata deve scendere prima che sia possibile eseguire un reset trip sovraccarico termico.

NOTA: In caso di monofase, la protezione sovraccarico termico utilizza solo I1 e I3.

Sgancio e allarme protezione sovraccarico termico

I1

Corrente monofase

I2

Corrente bifase

I3

Corrente trifase

A

Modello termico motore

B

Capacità termica motore utilizzata ≥ 100%

C

Capacità termica motore utilizzata ≥ Livello allarme sovraccarico termico

D

sgancio sovraccarico termico

E

Allarme di sovraccarico termico

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?