Sobrecarga térmica
A função de proteção Sobrecarga térmica se baseia em um modelo térmico que calcula a capacidade térmica utilizada do motor.
Se habilitada, essa função realiza o seguinte:
-
Sinaliza um Alarme de sobrecarga térmica quando a capacidade térmica utilizada do motor excede o Nível de alarme de sobrecarga
-
Aciona um Disparo de sobrecarga térmica quando a capacidade térmica utilizada do motor excede 100%
O parâmetro Limite de reinicialização térmica define a porcentagem mínima que a capacidade térmica utilizada do motor deve atingir antes que uma reinicialização de disparo (trip reset) de sobrecarga térmica seja permitida.
Disparo e alarme de proteção contra sobrecarga térmica
|
I1 |
Corrente da fase 1 |
I2 |
Corrente da fase 2 |
|
I3 |
Corrente da fase 3 |
A |
Modelo térmico do motor |
|
B |
Capacidade térmica utilizada do motor ≥ 100% |
C |
Capacidade térmica utilizada do motor ≥ Nível de alarme de sobrecarga térmica |
|
D |
Disparo de sobrecarga térmica |
E |
Alarme de sobrecarga térmica |