DOCA0272IT-00

Procedura di integrazione

Prerequisiti

La procedura di integrazione presuppone l'esecuzione dei passaggi seguenti:

  • Configurare un dispositivo TeSys island usando il software SoMove secondo quanto indicato nella guida all'installazione e al funzionamento di TeSys island , inclusi i parametri del bus di campo pertinenti

    NOTA:
    • Per PROFINET, impostare un indirizzo IPv4 per il dispositivo (valido per la porta del terminale e per quella del bus di campo), quindi configurare l'isola.

    • Per PROFIBUS, impostare un indirizzo IPv4 per la porta del terminale per la configurazione, quindi configurare un ID nodo PROFIBUS nel DTM per impostare l'indirizzo nella rete PROFIBUS.

  • Installare la versione appropriata del software Siemens TIA Portal e TIA Portal Openness come descritto in Installazione di Siemens TIA Portal

  • Configurazione di un progetto in Siemens TIA Portal con un PLC come controller bus per il sistema bus designato (non trattato nel presente documento)

  • Importare i file di descrizione del dispositivo per TeSys island e la libreria blocco di funzione appropriata in TIA Portal, come descritto in Installazione dei file di descrizione del dispositivo e Integrazione della libreria blocchi di funzione

Elementi di esempio

La configurazione di TeSys island utilizzata nell'esempio include i seguenti elementi, come indicato nella figura qui sotto.

  • Avatar I/O digitale

  • Avatar del motore a due sensi di marcia

Vista avatar

NOTA: Le procedure descritte in questa sede si riferiscono a un progetto dotato di una CPU Siemens SIMATIC S7-1200 e PROFINET IO come sistema bus. Le procedure di base restano invariate per l'uso di una CPU SIMATIC S7-1500 o PROFIBUS DP come sistema bus. Le differenze sostanziali nella gestione di PROFIBUS DP vengono illustrate in Differenze tra PROFIBUS DP e PROFINET IO.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.