DOCA0272KO-00

통합 절차

전제 조건

통합 절차에서는 다음을 수행했다고 가정합니다.

  • 관련 필드버스 매개변수를 포함하여 TeSys island - 시스템, 설치 및 운영 가이드 에 따라 SoMove 소프트웨어를 사용하여 TeSys 아일랜드 디바이스를 설정합니다.

    주의:
    • PROFINET의 경우 장치에 대한 IPv4 주소(터미널과 필드버스 포트 모두에 적용)를 설정한 다음 아일랜드를 구성합니다.

    • PROFIBUS의 경우, 구성용 터미널 포트의 IPv4 주소를 설정한 다음 DTM에 PROFIBUS 노드 ID를 설정하여 PROFIBUS 네트워크에 주소를 설정합니다.

  • Siemens TIA Portal 설치에 설명된 대로 Siemens TIA Portal 소프트웨어 및 TIA Portal 개방성의 적절한 버전을 설치했습니다.

  • 지정된 버스 시스템의 버스 컨트롤러로 PLC를 사용하여 Siemens TIA Portal에서 프로젝트를 설정합니다(이 문서에서 다루지 않음)

  • 장치 설명 파일 설치기능 블록 라이브러리 통합에 설명된 대로 TeSys 아일랜드의 장치 설명 파일 및 해당 기능 블록 라이브러리를 TIA Portal로 가져왔습니다.

예 항목

이 예에서 사용되는 TeSys 아일랜드 구성에는 아래 그림과 같이 다음 항목이 포함됩니다.

  • 디지털 I/O 아바타

  • 전동기 2방향 아바타

아바타 보기

주의: 여기에 설명된 절차는 버스 시스템으로 Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 및 PROFINET IO가 있는 프로젝트를 참조합니다. SIMATIC S7-1500 CPU 또는 PROFIBUS DP를 버스 시스템으로 사용할 때는 기본 단계가 동일하게 유지됩니다. PROFIBUS DP의 처리 방식에서 두드러지는 차이는 PROFIBUS DP 및 PROFINET IO 차이에 요약되어 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.