Integrationsverfahren
Voraussetzungen
Für das Integrationsverfahren wird vorausgesetzt, dass Sie Folgendes bereits durchgeführt haben:
-
Einrichtung eines TeSys island-Geräts mit der SoMove-Software gemäß TeSys island – System-, Installations- und Betriebshandbuch , einschließlich der relevanten Feldbus-Parameter
HINWEIS:-
Legen Sie für PROFINET eine IPv4-Adresse für das Gerät fest (die sowohl für den Terminal- als auch für den Feldbus-Port gilt) und konfigurieren Sie dann die Insel.
-
Legen Sie für PROFIBUS eine IPv4-Adresse für den Terminal-Port zur Konfiguration fest. Stellen Sie anschließend eine PROFIBUS-Knoten-ID im DTM ein, um eine Adresse im PROFIBUS-Netzwerk festzulegen.
-
-
Installation der entsprechenden Version der Siemens TIA Portal-Software und von TIA Portal Openness wie unter Siemens TIA Portal installieren beschrieben
-
Einrichtung eines Projekts im Siemens TIA Portal mit einer SPS als Bussteuerung für das angegebene Bussystem (nicht in diesem Dokument behandelt)
-
Import der Gerätebeschreibungsdateien für das TeSys island sowie der entsprechenden Funktionsblockbibliothek in das TIA Portal wie unter Gerätebeschreibungsdateien installieren und Funktionsblockbibliothek integrieren beschrieben
Beispielelemente
Die TeSys island-Konfiguration, die in diesem Beispiel verwendet wird, umfasst die folgenden Elemente (wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt):
-
Digital-E/A-Avatar
-
Avatar „Motor – Zwei Richtungen“