Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4
Funktionsblock-Profil
|
Funktionsblock-Typ |
Avatar-Steuerungsfunktionsblock. |
|
Art des Datenzugriffs |
Zyklisch (Lesen/Schreiben) und azyklisch (Lesen). |
|
Verwendungszweck |
Last-Avatar „Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4“. |
|
Funktionalität |
Der Funktionsblock „Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4“ dient zur Verwaltung eines Motors mit zwei Geschwindigkeiten in zwei Richtungen (vorwärts und rückwärts) mit Stoppkategorie 0 oder Stoppkategorie 1* für Verdrahtungskategorie 3 und 4. |
Die folgenden Abschnitte enthalten ausführliche Informationen zu Schnittstelle und Verwendung der Parameter der PROFINET IO- und PROFIBUS DP-Funktionsblöcke für diesen Avatar.