DOCA0272ZH-00

电机双速、双向 - SIL 停止,接线类别3/4

注: 根据标准 IEC 61508 确定的安全完整性等级。根据标准 ISO 13849 确定的接线类别 3 和类别 4。

功能块配置文件

功能块类型

Avatar 控制功能块。

数据访问类型

循环(读/写)和非循环(读)。

预期用途

负载 Avatar“电机双速、双向 - SIL 停止,接线类别3/4”。

功能

电机双速双向 - SIL 停止,接线类别3/4 功能块用于使用停止类别 0 或停止类别 1*、接线类别 3 和类别 4 在两个方向(正向和反向)管理双速电机。

以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?