DOCA0272ES-00

Motor de dos velocidades y dos direcciones – Parada SIL, Cat. cableado 3/4

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508. Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 según la norma ISO 13849.

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de control de Avatares.

Tipo de acceso a datos

Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura).

Uso previsto

Avatar de carga “Motor de dos velocidades y dos direcciones – Parada SIL, Cat. cableado 3/4”.

Funcionalidad

El bloque funcional Motor de dos velocidades y dos direcciones – Parada SIL, Cat. cableado 3/4 se utiliza para gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso) con Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1*, Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.