DOCA0272IT-00

UDT_Diagnostic

L'UDT Diagnostic è utilizzato per trasferire i dati diagnostici aciclici di un avatar, come le informazioni su Irms, allarme e sgancio. Le interfacce dei blocchi di funzione dell'avatar diagnostica generica PROFINET IO e PROFIBUS DP contengono questo UDT come parametro.

Elementi

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

MaxAvgIRMS

UDINT

Valore corrente Irms media massima.

MaxAvgIRMSTImeStamp

DTL

Data e ora in cui il valore medio massimo della corrente Irms è stato registrato.

IRMSPhase1

UDINT

Valore Irms fase L1. (Unità: mA).

IRMSPhase2

UDINT

Valore Irms fase L2. (Unità: mA).

IRMSPhase3

UDINT

Valore Irms fase L3. (Unità: mA).

AlarmCnt

STRUCT

Contatori allarmi. Vedere Struct AlarmCnt.

TripCnt

STRUCT

Contatori sgancio. Vedere Struct TripCnt.

TripRecReg1

STRUCT

Record 1 per un evento di sgancio. Vedere Struct TripRecRegX.

TripRecReg2

STRUCT

Record 2 per un evento di sgancio. Vedere Struct TripRecRegX.

TripRecReg3

STRUCT

Record 3 per un evento di sgancio. Vedere Struct TripRecRegX.

TripRecReg4

STRUCT

Record 4 per un evento di sgancio. Vedere Struct TripRecRegX.

TripRecReg5

STRUCT

Record 5 per un evento di sgancio. Vedere Struct TripRecRegX.

Struct AlarmCnt

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

ThermOverload

UInt

Contatore di avvertimenti relativi alla protezione da sovraccarico termico.

Blocco

UInt

Contatore di avvertimenti relativi alla protezione da inceppamento.

Sottocorrente

UInt

Contatore di avvertimenti relativi alla protezione da sottocorrente.

Sovracorrente

UInt

Contatore di avvertimenti relativi alla protezione da sovracorrente.

IPhaseUnbal

UInt

Contatore di avvertimenti relativi alla protezione da sbilanciamento fase.

GroundCurrent

UInt

Contatore di avvertimenti relativi alla protezione da corrente di terra.

Surriscaldamento

UInt

Contatore eventi surriscaldamento motore.

AllAlarms

UInt

Contatore di avvertimenti relativi alle protezioni.

Struct TripCnt

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

ThermOverload

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da sovraccarico termico.

Blocco

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da inceppamento.

Sottocorrente

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da sottocorrente.

LongStart

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da avvio lungo.

Sovracorrente

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da sovracorrente.

Surriscaldamento

UInt

Contatore eventi sganci surriscaldamento motore.

Stallo

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da stallo.

IPhaseUnbal

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da sbilanciamento fase.

PhaseConfT

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da configurazione fase.

GroundCurrent

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da corrente di terra.

PhaseReversal

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da inversione di fase.

CurrentPhaseLoss

UInt

Contatore di sganci relativi alla protezione da perdita di fase.

AllTrips

UInt

Contatore di sganci relativi alle protezioni.

Struct TripRecRegX

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

DTL

DTL

Formato timestamp TIA

TTTT

WORD

Identificatore evento di sgancio

0000: nessun evento rilevato

0001: sovraccarico termico

0002: surriscaldamento motore

0003: blocco

0004: sottocorrente

0005: avvio lungo

0006: sovracorrente

0007: stallo

0008: corrente di terra

0009: inversione fase di corrente

0010: configurazione fase

0011: sbilanciamento fase di corrente

0012: perdita fase di corrente

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.