DOCA0272ES-00

UDT_Diagnostic

El UDT Diagnostic sirve para transferir los datos acíclicos de diagnóstico de un Avatar, como la información de Irms, alarmas y disparos. Las interfaces de los bloques funcionales de Avatar de diagnóstico genérico de PROFINET IO y PROFIBUS DP contienen este UDT como parámetro.

Elementos

Elemento

Tipo datos

Descripción

MaxAvgIRMS

UDINT

Valor de corriente Irms media máxima.

MaxAvgIRMSTImeStamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el valor medio máximo de la corriente Irms.

IRMSPhase1

UDINT

Valor de corriente Irms de la fase L1. (Unidad: mA).

IRMSPhase2

UDINT

Valor de corriente Irms de la fase L2. (Unidad: mA).

IRMSPhase3

UDINT

Valor de corriente Irms de la fase L3. (Unidad: mA).

AlarmCnt

STRUCT

Contadores de alarmas. Consulte la sección Struct AlarmCnt.

TripCnt

STRUCT

Contadores de disparos. Consulte la sección Struct TripCnt.

TripRecReg1

STRUCT

Registro 1 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX.

TripRecReg2

STRUCT

Registro 2 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX.

TripRecReg3

STRUCT

Registro 3 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX.

TripRecReg4

STRUCT

Registro 4 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX.

TripRecReg5

STRUCT

Registro 5 de un evento de disparo. Consulte la sección Struct TripRecRegX.

Struct AlarmCnt

Elemento

Tipo datos

Descripción

ThermOverload

UInt

Contador de advertencias relacionadas con la protección contra sobrecarga térmica.

Bloqueo

UInt

Contador de advertencias relacionadas con la protección contra bloqueo.

subcorriente

UInt

Contador de advertencias relacionadas con la protección contra subcorriente.

Sobrecorriente

UInt

Contador de advertencias relacionadas con la protección contra sobrecorriente.

IPhaseUnbal

UInt

Contador de advertencias relacionadas con la protección contra desequilibrio de fase.

GroundCurrent

UInt

Contador de advertencias relacionadas con la protección contra corriente a tierra.

Sobrecalentamiento

UInt

Contador de eventos de sobrecalentamiento de motor.

AllAlarms

UInt

Contador de advertencias relacionadas con protecciones.

Struct TripCnt

Elemento

Tipo datos

Descripción

ThermOverload

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra sobrecarga térmica.

Bloqueo

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra bloqueo.

subcorriente

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra subcorriente.

LongStart

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra arranque prolongado.

Sobrecorriente

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra sobrecorriente.

Sobrecalentamiento

UInt

Contador de eventos de disparos por sobrecalentamiento de motor.

Atasco

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra atasco.

IPhaseUnbal

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra desequilibrio de fase.

PhaseConfT

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra configuración de fase.

GroundCurrent

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra corriente a tierra.

PhaseReversal

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra inversión de fase.

CurrentPhaseLoss

UInt

Contador de disparos relacionados con la protección contra pérdida de fase.

AllTrips

UInt

Contador de todos los disparos relacionados con protecciones.

Struct TripRecRegX

Elemento

Tipo datos

Descripción

DTL

DTL

Formato de marca de tiempo TIA

TTTT

WORD

Identificador de evento de disparo

0000—No se han detectado eventos

0001—Sobrecarga térmica

0002—Sobrecalentamiento del motor

0003—Bloqueo

0004—Subcorriente

0005—Arranque prolongado

0006—Sobrecorriente

0007—Atasco

0008—Corriente de tierra

0009—Inversión de fase de corriente

0010—Configuración de fase

0011—Desequilibrio de fase de corriente

0012—Pérdida de fase de corriente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?