DOCA0272ES-00

UDTs

A fin de proporcionar un acceso estructurado a datos coherentes (por ejemplo, los datos de energía de un Avatar) se han creado tipos definidos por el usuario (UDT) en el Siemens TIA Portal. Algunos UDT se utilizan en la interfaz de bloques funcionales, mientras que otros son para uso interno por parte del bloque funcional. Las definiciones de todos los UDT necesarios se encuentran en la biblioteca IEC 61131-3 de TeSys™ island para el Siemens TIA Portal.

Algunos UDT también emplean subtipos estructurados para estructurar aún más los datos (por ejemplo, bits individuales dentro de un campo de bits).

En las siguientes secciones se especifican los contenidos de todos los UDT de la biblioteca, además de sus subestructuras, en caso de tenerlas.

NOTA: A la hora de importar bloques funcionales en su proyecto del TIA Portal, solo necesita importar los bloques funcionales correspondientes a las funciones necesarias para su aplicación. El TIA Portal también importa automáticamente las definiciones de UDT requeridas por los bloques funcionales. Al actualizar la biblioteca de bloques funcionales a una versión nueva, también deberá importar las definiciones más recientes de los UDT utilizados junto con las versiones de bloques funcionales más recientes.
NOTA: No modifique las definiciones de los UDT descritas en este documento. De lo contrario, los bloques funcionales no funcionarán correctamente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.