DOCA0272ZH-00

UDT

为了提供对相干数据(例如,avatar 的电能数据)的结构化访问,已在 Siemens TIA Portal 中创建了用户定义类型(UDT)。某些 UDT 在功能块接口处使用,而另一些仅由功能块内部使用。全部所需 UDT 的定义都包含在 Siemens TIA Portal 的 TeSys™ island IEC 61131-3 库中。

某些 UDT 还使用结构化子类型来进一步构造数据(例如,位字段中的各个位)。

以下各节在适当的地方具体说明了库中包括的所有 UDT 的内容及其子结构。

注: 将功能块导入 TIA Portal 项目时,您只需导入应用程序所需功能的功能块。TIA Portal 还会自动导入功能块所需的 UDT 定义。将功能块库更新至新版本时,还需要导入与最新功能块版本一起使用的 UDT 的最新定义。
注: 切勿更改本文档所述 UDT 的定义。否则,功能块将无法正确工作。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?