DOCA0272IT-00

UDT

Per fornire l'accesso strutturato ai dati coerenti (ad esempio, i dati energia di un avatar), i tipi definiti dall'utente (UDT) sono stati creati in Siemens TIA Portal. Alcuni degli UDT sono utilizzati nell'interfaccia del blocco di funzione, mentre altri sono destinati esclusivamente all'uso interno da parte del blocco funzione. Le definizioni di tutti gli UDT necessari sono inclusi nella libreria IEC 61131-3 di TeSys™ island per Siemens TIA Portal.

Alcuni UDT utilizzano anche tipi secondari strutturati per l'ulteriore strutturazione dei dati (ad esempio, i singoli bit in un campo di bit).

Le sezioni seguenti specificano il contenuto di tutti gli UDT inclusi nella libreria e le relative strutture secondarie, se necessario.

NOTA: quando si importano i blocchi di funzione nel progetto TIA Portal, è necessario importare solo i blocchi di funzione per le funzioni richieste dall'applicazione. TIA Portal importa automaticamente anche le definizioni dell'UDT richieste dai blocchi di funzione. Quando si aggiorna la libreria blocco di funzione a una nuova versione, è necessario importare anche le definizioni più recenti degli UDT utilizzati insieme alle versioni dei blocchi di funzione più recenti.
NOTA: non modificare le definizioni degli UDT descritte nel presente documento. In caso contrario, i blocchi di funzione non funzionano correttamente.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.