Conexión a la isla TeSys™ con el software SoMove™
Realice los pasos que se muestran en la siguiente tabla la primera vez que conecte con isla a través de un PC con el software SoMove y el DTM de TeSys island. El software SoMove es una aplicación basada en Microsoft® Windows® que emplea la tecnología abierta FDT/DTM. SoMove contiene DTM para diferentes dispositivos. El DTM de TeSys island permite configurar, supervisar, controlar y personalizar las funciones de la isla.
Conexión con TeSys island utilizando el software SoMove
| Paso | Acción |
|
1 |
Compruebe los indicadores LED del módulo de interfaz de bus y verifique que se esté suministrando alimentación. Verifique que el LED PWR, que indica el estado de la fuente de alimentación y el sistema, se encienda con una luz verde fija, y que el LED MS, que indica el estado del módulo de interfaz de bus, parpadee en verde. |
|
2 |
Conecte un PC (que tenga instalado el software SoMove y el DTM de TeSys island) a la borna/puerto de servicio del módulo de interfaz de bus utilizando un cable RJ45. |
|
3 |
Inicie el software SoMove en el PC. |
|
4 |
Haga clic en el botón Conectar en la pantalla Inicio. |
|
5 |
En el cuadro de diálogo Resultados del escaneo, haga clic en Modbus TCP. |
|
6 |
Haga clic en el símbolo de edición que aparece junto al signo de interrogación. |
|
7 |
En el cuadro de diálogo Ajustes avanzados, introduzca la dirección de red de TeSys island en la Dirección objetivo. La dirección de red es 10.10.0.1 de forma predeterminada. Alternativamente, introduzca la dirección que se asignó utilizando la OMT. |
|
8 |
Seleccione Sencillo (Single) como Tipo de escaneado (Scan Type) y haga clic en Aceptar. |
|
9 |
Haga clic en Explorar red en el cuadro de diálogo Resultados del escaneo. |
|
10 |
Seleccione el dispositivo de TeSys island y haga clic en Conectar. |