Connectez-vous à TeSys™ Island depuis le logiciel SoMove™.
Suivez les étapes décrites dans le tableau ci-dessous pour établir la première connexion à TeSys Island avec un PC équipé du logiciel SoMove et du DTM TeSys Island. SoMove est un logiciel Microsoft® Windows® qui utilise la technologie ouverte FDT/DTM. SoMove contient des DTM pour différents équipements. Le DTM TeSys Island permet de configurer, surveiller et personnaliser les fonctions TeSys Island.
Connexion à TeSys island avec le logiciel SoMove
| Étape | Action |
|
1 |
Vérifiez que les voyants indicateurs sur le coupleur de bus indiquent bien que l’alimentation est appliquée. Vérifiez que le voyant PWR, qui indique l’alimentation fournie et l’état du système, est allumé en vert fixe et que le voyant MS, qui indique le statut du coupleur de bus, clignote en vert. |
|
2 |
À l’aide d’un câble RJ-45, connectez à la borne ou au port de service du coupleur de bus un PC équipé du logiciel SoMove et du DTM TeSys Island. |
|
3 |
Lancez le logiciel SoMove sur l’ordinateur. |
|
4 |
Cliquez sur le bouton Connexion dans l’écran de démarrage. |
|
5 |
Dans la boîte de dialogue Résultat de la scrutation, cliquez sur l’onglet Modbus TCP. |
|
6 |
Cliquez sur le symbole d’édition à côté du point d’interrogation. |
|
7 |
Dans la boîte de dialogue des paramètres avancés, entrez l’adresse réseau de TeSys island comme adresse cible. L’adresse réseau par défaut est 10.10.0.1. Vous pouvez aussi entrer l’adresse IP attribuée à l’aide de l’outil OMT. |
|
8 |
Sélectionnez Single sous Scan Type, puis cliquez sur OK. |
|
9 |
Cliquez sur Scruter le réseau dans la boîte de dialogue Résultat de la scrutation. |
|
10 |
Sélectionnez l’équipement TeSys island et cliquez sur Connexion. |