SoMove™ Yazılımı ile TeSys™ island’a Bağlanma
SoMove yazılımı ve TeSys island DTM’nin çalıştığı bir bilgisayar ile TeSys island’a ilk kez bağlanırken aşağıdaki tabloda verilen adımları uygulayın. SoMove yazılmı, açık FDT/DTM teknolojisini kullanan, Microsoft® Windows®-tabanlı bir uygulamadır. SoMove’da farklı aygıtlar için DTM’ler bulunur. TeSys island DTM, TeSys island işlevlerinin konfigürasyonunu, izlenmesini, kontrol edilmesini ve özelleştirilmesini sağlar.
SoMove Yazılımı ile TeSys Island’a Bağlanma
Adım | Eylem |
1 |
Haberleşme modülündeki LED göstergeleri kontrol edin ve elektrik geldiğinden emin olun. Elektrik beslemesi ve sistem durumunu gösteren PWR LED’in sürekli yeşil yandığını ve haberleşme modülünün durumunu gösteren MS LED’in yeşil yanıp söndüğünü kontrol edin. |
2 |
SoMove yazılımı ve TeSys island DTM yüklü bir bilgisayarı, bir RJ45 kablosu kullanarak haberleşme modülü üzerindeki servis bağlantı noktasına bağlayın. |
3 |
Bilgisayarda SoMove yazılımını başlatın. |
4 |
Başlat ekranında Bağlan düğmesine basın. |
5 |
Tarama Sonucu iletişim kutusunda Modbus TCP sekmesine tıklayın. |
6 |
Soru işaretinin yanındaki düzenleme simgesine tıklayın. |
7 |
Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda, TeSys island’ın ağ adresini Hedef adrese girin. Ağ adresi varsayılan olarak 10.10.0.1’dir. Değilse OMT kullanılarak atanan IP adresini girin. |
8 |
Tarama Türü (Scan Type) olarak Tek (Single) seçin ve Tamam’a tıklayın. |
9 |
Tarama Sonucu iletişim kutusunda Ağı Tara’ya tıklayın. |
10 |
TeSys island aygıtını seçin ve Bağlan’a tıklayın. |