使用 SoMove™ 软件连接到 TeSys™ island
第一次使用运行 SoMove 软件的 PC 和 TeSys island DTM 连接到 TeSys island 时,请执行下表中的步骤。SoMove 软件是使用开放 FDT/DTM 技术在 Microsoft® Windows® 上运行的软件。SoMove 包含不同设备的 DTM。TeSys island DTM 支持 TeSys island 功能的配置、监控、控制和定制。
使用 SoMove 软件软件连接到 TeSys island
| 步骤 | 操作 |
|
1 |
检查总线耦合器上的 LED 指示灯并验证是否已通电。验证指示电源和系统状态的 PWR LED 呈绿色稳定亮起,指示总线耦合器状态的 MS LED 呈绿色闪烁。 |
|
2 |
使用 RJ45 电缆将安装了 SoMove 软件和 TeSys island DTM 的 PC 连接到总线耦合器上的端子/服务端口。 |
|
3 |
在 PC 上启动 SoMove 软件。 |
|
4 |
在“开始”屏幕中单击“连接”按钮。 |
|
5 |
在“扫描结果”对话框中,单击“Modbus TCP”选项卡。 |
|
6 |
单击问号旁边的编辑符号。 |
|
7 |
在“高级”设置对话框中,在“目标”地址中输入 TeSys island 的网络地址。默认情况下,网络地址为 10.10.0.1 或输入使用 OMT 分配的 IP 地址。 |
|
8 |
选择“单一”作为“扫描类型”,然后单击“确定”。 |
|
9 |
单击“扫描结果”对话框中的“扫描网络”。 |
|
10 |
选择 TeSys island 设备,然后单击“连接”。 |