SoMove™ 소프트웨어를 사용하여 TeSys™ 아일랜드에 연결
SoMove 소프트웨어를 실행하는 PC와 TeSys 아일랜드 DTM을 사용하여 TeSys 아일랜드에 처음 연결할 때 다음 표의 단계를 따릅니다. SoMove 소프트웨어는 개방형 FDT/DTM 기술을 사용하는 Microsoft® Windows® 기반 애플리케이션입니다. SoMove에는 다양한 장치용 DTM이 포함되어 있습니다. TeSys 아일랜드 DTM은 TeSys 아일랜드 기능의 구성, 모니터링, 제어 및 맞춤화를 지원합니다.
SoMove 소프트웨어를 사용하여 TeSys 아일랜드에 연결
| 단계 | 행동 |
|
1 |
버스 커플러의 LED 표시기를 확인하고 전원이 공급되는지 확인합니다. 전원공급장치와 시스템 상태를 나타내는 PWR LED가 계속 녹색이고 버스 커플러 상태를 나타내는 MS LED가 녹색 점멸인지 확인합니다. |
|
2 |
RJ45 케이블을 사용하여 SoMove 소프트웨어와 TeSys 아일랜드 DTM이 설치된 PC를 버스 커플러의 단자/서비스 포트에 연결합니다. |
|
3 |
PC에서 SoMove 소프트웨어를 시작합니다. |
|
4 |
시작 화면에서 Connect 버튼을 클릭합니다. |
|
5 |
Scan Result 대화 상자에서 Modbus TCP 탭을 클릭합니다. |
|
6 |
물음표 옆에 있는 편집 기호를 클릭합니다. |
|
7 |
고급 설정 대화 상자의 대상 주소에 TeSys 아일랜드의 네트워크 주소를 입력합니다. 기본적으로 네트워크 주소는 10.10.0.1이거나 OMT를 사용하여 할당된 IP 주소를 입력합니다. |
|
8 |
Scan Type으로 Single을 선택하고 OK를 클릭합니다. |
|
9 |
Scan Result 대화 상자에서 Scan Network 를 클릭합니다. |
|
10 |
TeSys 아일랜드 장치를 선택하고 Connect를 클릭합니다. |