DOCA0270PTBR-01

Como conectar o TeSys™ island ao software SoMove™

Execute as etapas da tabela a seguir na primeira vez em que se conectar ao TeSys island com um computador executando o software SoMove e o DTM do TeSys island. O software SoMove é um aplicativo baseado no Microsoft® Windows® que usa a tecnologia aberta FDT/DTM . O SoMove contém DTMs para diferentes dispositivos. O DTM do TeSys island permite a configuração, o monitoramento, o controle e a personalização de funções do TeSys island.

NOTA: Certifique-se de usar sempre a versão mais recente do DTM do TeSys island.

Como se conectar ao TeSys island usando o software SoMove

Etapa Ação

1

Verifique os indicadores LED na interface de rede e se o equipamento está ligado. Verifique se o LED PWR, que indica o status da alimentação de energia e do sistema, está verde estático e se o LED MS, que indica o status da interface de rede, está piscando em verde.

2

Com o software SoMove e o DTM do TeSys island instalados, conecte um computador à porta de terminal/serviço da interface de rede usando um cabo RJ45.

3

Execute o software SoMove no computador.

4

Clique no botão Conectar na tela inicial.

5

Na caixa de diálogo Resultado do scaneamento, clique na guia Modbus TCP.

6

Clique no símbolo de edição ao lado do ponto de interrogação.

7

Na caixa de diálogo Configurações avançadas, insira o endereço de rede do TeSys island no endereço de Destino. O endereço de rede padrão é 10.10.0.1, ou você pode inserir o endereço IP atribuído com através da OMT.

8

Selecione Único (Single) como o Tipo de escaneamento (Scan Type) e clique em OK.

9

Clique em Escanear a rede na caixa de diálogo Resultado do scaneamento.

10

Selecione o dispositivo do TeSys island e clique em Conectar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?