DOCA0128IT-02

Manutenzione

Panoramica

Questo capitolo descrive le funzioni di manutenzione e autodiagnostica del controller LTMR e del modulo di espansione.

AVVERTIMENTO
LE APPARECCHIATURE POSSONO METTERSI IN FUNZIONE SENZA PREAVVISO
L’uso di questo prodotto richiede esperienza nella progettazione e nella programmazione di sistemi di controllo. Solo il personale in possesso di tali requisiti è autorizzato a programmare, installare, modificare e utilizzare il prodotto. Seguire le normative e i codici locali e nazionali in materia di sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?