DOCA0128ZH-02

DIN 滑轨

钢安装滑轨,根据 DIN 标准(通常为 35 mm 宽)制造,可以更方便地“直接固定”安装 IEC 电气设备,包括 LTMR 控制器和扩展模块。与通过钻孔和攻丝孔使用螺钉将设备安装到控制面板不同。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?