首次加电
概述
首次加电介绍首次通电至:
-
新 LTMR 控制器,或
-
之前已调试但由于以下任一原因其参数设置已恢复为出厂设置的 LTMR 控制器:
-
执行“清除所有”命令,或
-
固件升级
-
首次加电后,LTMR 控制器将进入未配置的锁定状态,称为初始化状态,并且“所需的控制器系统配置”参数将打开。只有在配置特定参数(称为必需参数)后,LTMR 控制器才会退出此状态。
完成调试后,LTMR 控制器将不再锁定,并且准备运行。关于运行状态的信息,请参阅 TeSys T LTMR - 电机管理控制器 - 用户指南。
在 LTMCU 中首次加电
使用 LTMCU 控制操作单元、配置 菜单参数将清除“所需的控制器系统配置”参数,并使 LTMR 控制器退出初始化状态。
单击“确定”。
单击“确定”。
单击“是”保存配置。
保存配置后,将不再显示“首次设置”菜单。
向该产品发送 Clear All 命令以再次访问首次设置菜单。
有关更多信息,请参阅 TeSys T LTMCU - 控制操作单元 - 用户指南。
在带有 TeSys T DTM 的 SoMove 中首次加电
使用带 TeSys T DTM 的 SoMove 设置所有参数时,在对 LTMR 控制器首次上电时,可通过以下两种方式清除“所需的控制器系统配置”参数:
-
在断开连接的模式中,通过单击 来下载配置文件
-
在连接的模式中设置完所有参数后,通过单击 。
两条命令均会使 LTMR 控制器退出初始化。