Erstmaliges Einschalten
Übersicht
Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten bei erstmaligem Einschalten der Stromversorgung:
-
eines neuen LTMR-Controllers, oder
-
eines LTMR-Controllers, der bereits in Betrieb genommen wurde, dessen Parametereinstellungen jedoch aufgrund eines der folgenden Ereignisse auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden:
-
Ausführung des Befehls „Alles Löschen“ oder
-
Aktualisierung der Firmware
-
Beim erstmaligen Einschalten geht der LTMR-Controller in einen verriegelten, nicht konfigurierten Zustand, den so genannten Initialisierungszustand über, und der Parameter „Controller – Systemkonfiguration erforderlich“ wird aktiviert. Der LTMR-Controller verlässt diesen Zustand erst, nachdem bestimmte Parameter, die so genannten obligatorischen Parameter, konfiguriert wurden.
Nach erfolgter Inbetriebnahme ist der LTMR-Controller nicht länger verriegelt und befindet sich in Betriebsbereitschaft. Weitere Informationen über die Betriebszustände finden Sie im Dokument TeSys T LTMR - Motormanagement-Controller - Benutzerhandbuch.
Erstmaliges Einschalten in der LTMCU
Bei der Verwendung der LTMCU-Bedieneinheit wird durch Konfiguration der Parameter über der Parameter „Controller – Systemkonfiguration erforderlich“ gelöscht, und der LTMR-Controller verlässt den Initialisierungszustand.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf „Ja“, um die Konfiguration zu speichern.
Sobale die Konfiguration gespeichert ist, wird das Menü „First Setup“ nicht länger angezeigt.
Senden Sie einen Clear All-Befehl an das Produkt, um das Menü „First Setup“ erneut anzuzeigen.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument TeSys T LTMCU - Bedieneinheit - Benutzerhandbuch.
Erstmaliges Einschalten in SoMove mit dem TeSys T DTM
Bei der Verwendung von SoMove mit dem TeSys T DTM zur Einstellung aller Parameter kann beim erstmaligen Einschalten des LTMR-Controllers der Parameter „Controller – Systemkonfiguration erforderlich“ mit zwei Verfahren gelöscht werden:
-
Im getrennten Modus durch Klicken auf , um die Konfigurationsdateien herunterzuladen
-
Im verbundenen Modus durch Klicken auf , nachdem alle Parameter eingestellt wurden
Mit beiden Befehlen verlässt der LTMR-Controller den Initialisierungszustand.