Einführung
Einführung
Die Inbetriebnahme erfolgt nach der physischen Installation des LTMR-Controllers, des LTME -Erweiterungsmoduls und anderer Hardware-Geräte.
Das Verfahren zur Inbetriebnahme umfasst folgende Schritte:
-
Initialisierung der installierten Geräte und
-
Konfiguration der LTMR-Controller-Parameter, die für den Betrieb des LTMR-Controllers, des LTME -Erweiterungsmoduls und anderer System-Hardware erforderlich sind.
Die mit der Inbetriebnahme beauftragte Person muss mit der System-Hardware sowie deren Installation und Verwendung in der Applikation vertraut sein.
Zu den möglichen Hardware-Geräten gehören:
-
Motor
-
Spannungswandler
-
Externe Laststromwandler
-
Erdschlussstromsensoren
-
Kommunikations-Netzwerk
Die Produktspezifikationen für diese Geräte beinhalten die benötigten Parameter-Informationen. Um die Schutz-, Überwachungs- und Steuerungsfunktionen für die Applikation richtig konfigurieren zu können, müssen Sie verstehen, wie der LTMR-Controller eingesetzt werden soll.
Informationen über die Konfiguration von Schutz- und Steuerparametern finden Sie im Dokument TeSys T LTMR - Motormanagement-Controller Benutzerhandbuch.
Informationen über die Konfiguration des Kommunikationsnetzwerks finden Sie im
-
TeSys T LTMR – Ethernet-Kommunikationshandbuch
-
TeSys T LTMR – Modbus-Kommunikationshandbuch
-
TeSys T LTMR – PROFIBUS DP-Kommunikationshandbuch
-
TeSys T LTMR – CANopen-Kommunikationshandbuch
-
TeSys T LTMR – DeviceNet-Kommunikationshandbuch
Initialisierung
Der LTMR-Controller ist für die Initialisierung bereit, sobald die Installation der Hardware abgeschlossen ist. Gehen Sie zur Montage des LTMR-Controllers wie folgt vor:
-
Vergewissern Sie sich, dass der Befehl zum Steuern des Motors ausgeschaltet ist, und dann
-
Schalten Sie den LTMR-Controller ein.
VORSICHT |
|---|
|
UNSACHGEMÄSSE INITIALISIERUNG
Unterbrechen Sie vor der Initialisierung des LTMR-Controllers die Stromversorgung zum Motor.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
Weder für den LTMR-Controller noch für das LTME-Erweiterungsmodul muss eine zusätzliche Hardware-Konfiguration (z. B. Drehschalter oder Einstellung von DIP-Schaltern) initialisiert werden. Beim erstmaligen Einschalten geht der LTMR-Controller in einen Initialisierungszustand über und ist damit betriebsbereit.
Konfigurationstools
Identifizieren Sie vor der Konfiguration von Parametern die Konfigurations-Steuerquelle und das Konfigurations-Tool. Der LTMR-Controller und das LTME-Erweiterungsmodul können lokal über ein HMI-Gerät oder dezentral über die Netzwerkverbindung konfiguriert werden.
Zur Inbetriebnahme des LTMR-Controllers können verwendet werden:
-
Eine LTMCU-Bedieneinheit,
-
Ein PC unter SoMove mit dem TeSys T DTM,
-
Eine SPS, die an den Netzwerk-Port des LTMR-Controllers angeschlossen ist.
Die folgenden Parameter dienen zur Identifikation der Konfigurations-Steuerquelle:
|
Parameter |
Ermöglicht den Einsatz dieses Tools |
Werkseinstellung |
|---|---|---|
|
Konfig. über HMI-Tastenfeld – aktivieren |
TeSys T LTMCU Bedieneinheit |
Aktiviert |
|
Konfig. über HMI-Technik-Tool – aktivieren |
PC, auf dem SoMove mit TeSys T ausgeführt wird DTM |
Aktiviert |
|
Freigabe – Konfig. über Netzwerk-Port |
Der Netzwerkport (PLC oder PC unter SoMove mit TeSys T DTM) |
Aktiviert |
Dieses Kapitel beschreibt die Inbetriebnahme unter Verwendung der LTMCU-Bedieneinheit oder von SoMove mit dem TeSys T DTM.
Verfahren zur Inbetriebnahme
Das Verfahren zur Inbetriebnahme bleibt dasselbe, unabhängig davon, welches Konfigurations-Tool verwendet wird. Das Verfahren besteht aus folgenden Phasen:
|
Stufe |
Beschreibung |
|---|---|
|
Erstmaliges Einschalten |
Der LTMR-Controller geht in den Initialisierungszustand über und ist damit für die Parameterkonfiguration bereit. |
|
Konfiguration der obligatorischen Parameter |
Diese Parameter müssen konfiguriert werden, damit der LTMR-Controller den Initialisierungszustand verlässt. Der LTMR-Controller ist einsatzbereit. |
|
Konfiguration der optionalen Einstellungen |
Diese Parameter müssen konfiguriert werden, um die für die Applikation benötigten Funktionen des LTMR-Controllers zu unterstützen. |
|
Überprüfung der Hardware |
Prüfen Sie die Hardware-Verkabelung. |
|
Überprüfung der Konfiguration |
Prüfen Sie die tatsächlichen Parametereinstellungen. |
VORSICHT