DOCA0128DE-02

Austausch eines LTMR-Controllers und eines LTME-Erweiterungsmoduls

Überblick

Die folgenden Fragen müssen im Vorfeld berücksichtigt werden, wenn ein LTMR -Controller oder ein LTME-Erweiterungsmodul ausgetauscht werden soll:

  • Ist das Ersatzgerät das gleiche Modell wie das Original?

  • Wurden die Konfigurationseinstellungen des LTMR-Controllers gespeichert, und stehen sie für die Übertragung auf das Ersatzgerät bereit?

Stellen Sie vor dem Austausch des LTMR-Controllers oder des LTME-Erweiterungsmoduls sicher, dass der Motor ausgeschaltet ist.

Austausch des LTMR-Controllers

Folgende Zeitpunkte sind günstig für den Austausch eines LTMR-Controllers:

  • Wenn die Einstellungen des LTMR-Controllers erstmalig konfiguriert werden, und

  • Wenn eine oder mehrere Einstellungen nachträglich neu konfiguriert werden.

Da die Einstellwerte beim Austausch des LTMR-Controllers möglicherweise nicht zugänglich sind, z. B. infolge eines Geräte-Hardwarefehlers, sollten Sie bei der Einstellung von Werten diese grundsätzlich aufzeichnen.

Bei der Verwendung von SoMove mit dem TeSys T DTM können alle konfigurierten Einstellungen des LTMR-Controllers, mit Ausnahme von Datum und Uhrzeit, in einer Datei gespeichert werden. Die so gespeicherten Einstellungen können mithilfe von SoMove mit dem TeSys T DTM auf den LTMR-Original-Controller oder auf das Ersatzgerät übertragen werden.

HINWEIS: Es werden nur konfigurierte Einstellungen gespeichert. Historische Statistikdaten werden nicht gespeichert und können daher auch nicht auf einen LTMR-Controller übertragen werden.

Weitere Informationen über den Einsatz der SoMove-Software zum Erstellen, Speichern und Übertragen von Dateien mit Konfigurationseinstellungen finden Sie in der Onlinehilfe zu SoMove Lite.

Austausch des Erweiterungsmoduls

Das Wichtigste beim Austausch eines LTME-Erweiterungsmoduls ist, dass es gegen ein Modul derselben Modellreihe (24 VDC oder 110-240 VAC) wie das Originalgerät ausgetauscht werden muss.

Entsorgung von Geräten

Sowohl der LTMR-Controller als auch das LTME-Erweiterungsmodul enthalten Platinen, die nach Ablauf der Lebensdauer spezieller Entsorgung bedürfen. Befolgen Sie daher beim Entsorgen eines Gerätes alle relevanten Gesetze, Vorschriften und Verfahren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?