DOCA0128ZH-02

更换 LTMR 控制器与 LTME 扩展模块

概述

更换 LTMR 控制器或 LTME 扩展模块前要考虑的问题包括:

  • 更换的设备是否与原装设备为相同型号?

  • LTMR 控制器的配置设置是否已保存,是否可以传输到其更换设备上?

更换 LTMR 控制器或 LTME 扩展模块之前务必首先关闭电机。

更换 LTMR 控制器

计划更换 LTMR 控制器的时间为:

  • 最初配置 LTMR 控制器设置时,以及

  • 每当随后重新配置一个或多个设置时

更换 LTMR 控制器时(例如检测到设备硬件故障),由于可能无法访问设置值,因此在创建设置值时应创建其记录。

使用带 TeSys T DTMSoMove,可将 LTMR 控制器的已配置设置(除日期和时间外)保存到文件中。保存后,可以使用带 TeSys T DTMSoMove 将这些设置传输到原始 LTMR 控制器或者其更换设备上。

注: 只能保存经过配置的设置。不保存历史统计数据,因此无法将其应用于更换 LTMR 控制器。

有关如何使用 SoMove 软件创建、保存与传送配置设置文件的信息,请参见 SoMove Lite 联机帮助

更换扩展模块

更换 LTME 扩展模块的主要考虑事项是用相同型号的设备进行更换,电压为 24 Vdc 或 110-240 Vac,应与原来一样。

淘汰设备

LTMR 控制器与 LTME 扩展模块均包含电子板,需要在使用寿命结束之前对其进行特殊处理。淘汰设备时,务必遵循所有适用的法律、法规与操作规范。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?