Sostituzione di un controller LTMR e di un modulo di espansione LTME
Panoramica
Ecco le domande da prendere in considerazione prima della sostituzione del controller LTMR o del modulo di espansione LTME:
-
Il dispositivo di ricambio deve essere identico all'originale
-
Le impostazioni di configurazione del controller LTMR devono essere state salvate per poter essere trasferite sul nuovo dispositivo
Prima di sostituire il controller LTMR o il modulo di espansione LTME spegnere il motore.
Sostituzione del controller LTMR
Il periodo ideale per la sostituzione di un controller LTMR è:
-
Alla configurazione iniziale delle impostazioni del controller LTMR e
-
Ogni volta che una o più impostazioni vengono riconfigurate
Dato che al momento di sostituire un controller LTMR, ad esempio in caso di rilevamento di un guasto hardware, i valori delle impostazioni potrebbero non essere recuperabili, si consiglia di tenerne una copia sempre disponibile.
Usando il software SoMove con il TeSys T DTM è possibile salvare in un file tutte le impostazioni del controller LTMR, ad esclusione di data e ora. Il software SoMove con il TeSys T DTM consente anche di trasferire le impostazioni salvate sul controller LTMR originale o su uno sostitutivo.
Per informazioni sull'uso di SoMove per creare, salvare e trasferire file di configurazione consultare la Guida in linea di SoMove Lite.
Sostituzione del modulo di espansione
Il modulo di espansione LTME va sempre sostituito con un ricambio dello stesso modello, 24 V CC o 110-240 V CA.
Smaltimento dei dispositivi
Il controller LTMR e il modulo di espansione LTME contengono schede elettroniche che al termine della loro durata utile si devono smaltire rispettando determinati criteri. Per smaltire questi dispositivi attenersi a ogni legge, regolamento e norma applicabile in materia.