DOCA0128DE-02

Verkabelung – Erdschlussstromsensoren

Installation von Erdschlussstromsensoren

Das folgende Diagramm zeigt eine typische Installation eines LTMR-Controllers mithilfe eines Erdschlussstromsensors (GFCT):

GFCTs verfügen über ein spezifisches Umwandlungsverhältnis. Das GFCT-Verhältnis ist das Verhältnis zwischen dem gemessenen Erde-Auslösestrom und dem Ausgangsstrom.

Setzen Sie die folgenden Parameter, um die korrekte Messung des durch den Stromkreis fließenden Ist-Erde-Auslösestroms zu ermöglichen:

  • Erdstrom-CT – Primärstrom (die erste Zahl des GFCT-Verhältnisses)

  • Erdstrom-CT – Sekundärstrom (die zweite Zahl des GFCT-Verhältnisses)

Eine Beschreibung der GFCT-Eigenschaften finden Sie unter TeSys T LTMR Motor Management Controller User Guide.

Verdrahtung von Erdschlussstromsensoren

Der externe Erdschlussstromsensor (GFCT) muss mit einem geschirmten Twisted-Pair-Kabel an den LTMR-Controller-Klemmen Z1 und Z2 angeschlossen werden. Der Schirm muss an beiden Enden mit den kürzestmöglichen Verbindungen an die Erde angeschlossen werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?